This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1212:削波正弦波输入缓冲器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879468/cdclvd1212-clipped-sine-wave-input-buffer

器件型号:CDCLVD1212

您好!

削波正弦波输入是否支持 CDCL 1212 2:12缓冲器 IC? 如果您有任何其他选项、请建议。

要求- 2:12 10MHz,输入类型-削波正弦波。

谢谢你

阿诺普·瓦尔马姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    CDCLVD1212可以支持削波正弦输入,但前提是它满足表6.5中输入特性的要求。 请注意、正弦输入的边沿速率通常比相同频率下的方波慢、这会降低附加抖动性能。 削波正弦波的边沿速率比正弦波快、但请验证性能是否符合您的要求。

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的重播。

    阿诺普·瓦尔马姆