This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:无法生成5120MHz 输出时钟

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872804/lmx2592evm-unable-to-generate-5120mhz-output-clock

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592

您好!


我们的客户存在以下问题:

我正在尝试从 lmx2592输出生成5120MHz。 我使用122.88MHz 作为输入频率、并将内部 VCO 设置为5120MHz。 我能够从通道分频中获得2560MHz 的输出、但我们需要通过 VCO 多路复用器输出实现5120MHz 的输出。 随附了 TICS Pro 设置的屏幕截图以及用于设置 LMX2592的寄存器转储。 请提供建议-如何通过 VCO MUX 输出生成5120MHz?

此致、

Roland

e2e.ti.com/.../attachment.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    您的寄存器设置似乎没有问题、除了我不想使用一阶 MUS_ORDER。 但这与您的问题无关。

    我不知道为什么它不起作用。 在我转到实验以验证这一点之前、您是否会检查您是否会同时从两个通道获得5120MHz 的频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们已与客户联系、下面是他们分享的内容:

    "我刚才验证了在同时启用两个通道@ 5120MHz 时、我没有获得任何时钟输出。"

    感谢你的帮助。

    此致、

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我刚刚使用电路板验证了这一点、我在两个输出端生成2560MHz 时没有问题;在两个输出端生成5120MHz 时、RFoutA 上的2560MHz 时、RFoutB 上同时生成5120MHz 时。 我使用他们的配置设置。