This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 脉冲发生器(100kHz/4V 电平)

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879742/pwm-pulse-generator-100khz-4v-level

尊敬的专家:

您能不能建议我使用 PWM 方波脉冲发生器(占空比:50%)在4V 下实现100KHz?   

如果单器件不可用、请建议使用 clk+OP AMP 等组合电路。  

谢谢、

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们的产品线中没有 PWM 脉冲发生器。 我刚刚找到了此参考设计; http://www.ti.com/tool/TIPD108

    请关闭此主题并发布另一个以相关器件型号开头的主题。

    此致、
    Hao