This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV110AT:未使用的输出

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00306, DS90LV110AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878579/ds90lv110at-unused-output

器件型号:DS90LV110AT
主题中讨论的其他器件:LMK00306

你(们)好

是否可以将未使用的输出保持断开状态?

如果您发现问题、请告诉我。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用100欧姆差分电阻器来端接未使用的输出。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我还会看到 LMK00306。

    http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/lmk00306.pdf

    它解释了任何未使用的输出引脚都应保持悬空并具有最小的铜长度。

    是否应该为 LMK00306的输出推荐100 Ω 终端?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您应该遵循该器件的数据表建议、并将任何未使用的输出保持悬空。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    让我确认以下情况。

    DS90LV110AT ->未使用的输出应由100 Ω 差分电阻器端接。

    LMK00306 ->未使用的输出应悬空。

    正确吗?

    贝斯特雷加兹

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  

    此致、

    I.K.