This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872263/lmk04610-lmk04610

器件型号:LMK04610

您好!

我们具有320MHz 和450MHz 的输入频率。 如果要使用 Pll2,应如何设置倍频器和分频器? 或者我们只能对这些频率使用旁路模式?

谢谢、

Thiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 PLL2、如果由所选的 PLL2 REF 时钟分频器进行差分驱动、它可以接受高达600MHz 的输入。

    应设置分频器、使 PLL2相位检测器频率小于250MHz。

    此致、