This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821EVM:利用 SYSREF 生成50kHz 信号

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821EVM, LMK04832, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872894/lmk04821evm-take-use-of-sysref-to-generate-a-50khz-signal

器件型号:LMK04821EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04821、 LMK04832

你(们)好。

我使用 LMK04821EVM 生成50kHz 100kHz 300kHz 和500kHz 信号。 频率较低、因此我使用具有 SDCLKout1和 SDCLKout2的 SYSREF。 我发现的问题是、当我将这两个通道设置为 SYSREF 时、它没有输出任何电压摆幅。 在 I SET 仅用作分频器(器件时钟)后、输出时钟正常。  我是否错过 SYNC/SYSREF 页面中的任何内容来连续启用 SYSREF 输出?  在这里、我还附上了该设计的.TCS 文件。

谢谢。

e2e.ti.com/.../LMK04821.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 似乎显示了 LMK04832器件?

    您能不能澄清一下 LMK04832、与 LMK04821中相比、LMK04832的 SYSREF 分频器值要多得多。

    此致、