This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精密定时器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555-SP, NE555, TPL5010, TPL5110, BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878844/precision-timer

主题中讨论的其他器件:SE555-SPNE555TPL5010TPL5110BQ32000BQ32002

大家好。

我正在运行一个项目、其中我需要使用1个外部电容器生成非常精确的方波。 我知道 NE555能够胜任工作、但我确实认为它不够准确、不足以用于我的应用、因为在这种应用中、精度和精度是强制性的。 当然、TI 的旗舰计时器 SE555-SP 是针对空间的、因此"普通"用户不能购买它、因此我想提出一些建议来解决我的问题; 它不一定是555计时器、因为它必须具有的唯一非常重要的功能是只能与1个外部电容器配合使用。 此外、我希望使用简单的频率公式、以便将多个电容值压缩到几十年甚至几十年的频率。

提前感谢您的建议和时间。

Nicola。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    您可以从 NE555或 SE555-SP 开始问题、然后重新发布问题吗? 此主题已定向到错误的组。 我们的产品系列中没有精密计时器。 如果您有兴趣、我们提供实时时钟(BQ32000和 BQ32002)和微型计时器(TPL5010和 TPL5110)。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    我有几个问题。

    1. 您是否想要将电容转换为频率?  NE555执行反向操作;它将1/C 转换为 F
    2. 输出频率是最终输出还是转换为其他频率?
    3. 是否确实需要航天产品?
    4. 是否有基准电容器或校准电容器可用?
    5. 每秒测量多少个样本或任何其他转换速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、我很高兴回答您的问题。

    Firstlt、我想澄清一下航天产品。 我的项目不必进入太空、但其工作环境将是极端的、充满水分、空气密集且温度极低、只有一种非常特殊和极端的产品才能工作。

    主要思路是使频率与一个电容和一个电容的电容成正比。 比例是直接的、反向的、平方的还是其他的、我只需要这两个参数(电容和频率)彼此成比例。 首先、我想使用两个运算放大器来实现我的项目、一个运算放大器用作反相积分器(电容器位于其中)、另一个用作同相施密特触发器。 请记住、频率测量将由微控制器执行、因此具有低频值以实现更高的精度非常重要。

    对于校准电容器、它不存在、因为在我的工作环境中几乎不可能获得精确的基准。 电容器范围非常大、从20皮法拉到20毫法拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    您的最后一篇帖子很有用、但仍然很神秘。  

    我建议使用电容器的充电时间来测量电容。 使用一个随被测电容范围变化的选择串联电阻器为电容器充电。 使用比较器停止时钟。 微控制器内部应该有一个可由外部引脚启动和停止的定时器。