This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:噪声功率降级

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01346, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872371/lmx2594-noise-power-degradation

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:TIDA-01346

大家好、

TIDA-01346使用两个 lmx2594板。  输出信号会有所改善、因为输出功率提高了6dB、噪声功率降低了3dB。  客户想知道这是如何得出结论的? 您能否共享推导公式?

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为了实现更好的噪声组合信号背后的基本理论 是噪声不相关且信号相关。 不相关噪声以 RMS 方式增加、而当两个信号同相时、信号直接增加。

    有关更多详细信息、请参阅本文。

    此致、