This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:编程序列

Guru**** 2549920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878571/lmk04828-programming-sequence

器件型号:LMK04828

大家好、

请帮助我回答客户的问题。

DS p. 49上的建议顺序提到了这一点  3.将寄存器0x171编程为0xAA、将0x172编程为0x02。

为什么需要此序列?

保留初始值是否重要?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    0x171和0x172与内部 VCO 校准序列相关。 应根据数据表建议对其进行编程、以确保实现最佳性能。 它们不应保留在初始值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek

    谢谢你。  我将对其进行编程。

    此致、

    武城三木