This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:LM567C 振荡器- C2的值?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890771/lm567c-lm567c-oscillator---value-for-c2

器件型号:

你(们)好

我在测试台上有一个作为振荡器运行的 LM567C (图18)。 r1=2.4k 1%、c1=3.2n、c2=(4.7n 和10n 之间的任何值)。 FO = 137.5Khz。

这被配置为一个振荡器。 C2应该使用特定值吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ee tech"]

    器件型号: LM567C

    你(们)好

    在测试台上有一个作为振荡器运行的 LM567C (图18)。 r1=2.4k 1%、c1=3.2n、c2=(4.7n 和10n 之间的任何值)。 FO = 137.5Khz。

    这被配置为一个振荡器。 C2应该使用特定值吗?

    谢谢

    [/报价]

    此外、第11.2.5节"交流测试电路"中显示的电路值与显示的频率(100kHz)不匹配。

    值是否正确? 如果是、为什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    C2应针对所需带宽进行选择。 我已将数据表中的各个部分置于下方、这些部分将介绍要求/选择。  

    关于第11.2.5节、在该节中做了注释、以强调它 显示 fO = 100kHz 的值。 C1需要更新。  

    此致、Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    图18中的电路未配置为锁定输入信号频率。 它只是一个振荡器。

    但图18还显示了设置带宽的 C2。 如果不需要捕获范围、为什么需要此功能?

    如果需要、为什么? 我应该使用什么值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这些是 LM567C 是较旧的器件、业务部门内没有剩余的专业知识来支持有关这些器件的技术问题。

    给我带来的不便、我深表歉意。

    此致、