This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMX2595:lmx2595

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879009/ccs-lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

工具/软件:Code Composer Studio

你好,马阿姆先生

我需要一些有关 LMX2595的数据、我认为数据表中缺少这些数据。

在数据表中、请参阅6.6部分、即时序要求

数字接口写入规范

fSPIWrite   SPI 写入速度   tCWL + tCWH > 13.333ns    75MHz

该75MHz 是最大值 物有所值 请提供 fSPIWrite 的最小值和标称值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们看到大多数客户以1MHz、5MHz 或20MHz 的频率运行 SPI。

    从理论上讲、只要时序发生、由于直流连接、SPI 连接将以低于1kHz 的极低频率运行。 在如此低的频率下运行时、最好保持较高的边沿速率、以避免任何可能 的噪声耦合到 SPI。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。