This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:LM567C 检测测试-扫描频率

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890775/lm567c-lm567c-detection-test--sweep-frequency

器件型号:LM567C

你好

我正在测试 LM567、如数据表的第11.2.5节"交流测试电路"所示。

扫描频率是多少(?) 它是如何计算的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如注释所示、FO = 100kHz 时、与第11.2.5节或 C1中的电路完全相同。  

    此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了图中显示的所有值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这些是 LM567C 是较旧的器件、业务部门内没有剩余的专业知识来支持有关这些器件的技术问题。

    给我带来的不便、我深表歉意。

    此致、