This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5000:建议的电源电压

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/873210/tpl5000-recommended-supply-voltage

器件型号:TPL5000

大家好、

只需阐明 TPL5000的建议电源电压 。 数据表的第7.3节将电源电压范围额定值为1.8V 至5V、而第10节则指出电源电 压范围应在2.7V 至5.5V 之间。 您能否确认合适的推荐范围? 我们的客户打算将其用于由2.2V 电源供电的项目、因此这将是决定是否可以使用该器件的因素。

非常感谢你的帮助。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    电源电压为1.8V 至5V。 我们将在下一个数据表修订版中更新第10节。

    此致、
    通道