This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:RST 引脚错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878382/tpl5010-rst-pin-error

器件型号:TPL5010

您好!

我正在使用 TPL5010在特定的时间段内将微控制器固定、但我提出了一个问题。 下面是我遇到的问题:

我使用电池为 TPL5010和微控制器供电。

2.如果程序被冻结、我将使用 RST 引脚复位微控制器。 我无法在微控制器中使用看门狗、因为我们的电路板可能会因 ESD 而冻结、并且没有运行任何程序。 在这种情况下、只能通过下拉 REST 引脚来使微控制器处于休眠状态。

3.但是,当电池被用完并且我插头为电池充电时。 TPL5010上的 RST 引脚始终为低电平、因此微控制器无法开启。

我想知道是否有其他人提出了同样的问题。 感谢您的任何帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送原理图图片? 这将帮助我们调试您的问题。

    此外、根据数据表、在以下两种情况下、RSTN 引脚将保持低电平:

    1: 如果 DELAY/M_RST 引脚在内部振荡器的至少两个连续周期(大约20ms)内为高电平。

    2: 如果在下一个唤醒上升沿之前至少20ms 未接收到 DONE、则在新时间间隔开始时

    由于您似乎没有使用看门狗计时器、这是否意味着您没有任何东西连接到 DONE 引脚?

    此致、

    Adam Siisets,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    感谢你的答复。 我们发现它实际上是焊接问题。

    最好