This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:FSK 的最大 DEN

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878677/lmx2571-max-den-for-fsk

器件型号:LMX2571

您好!

我将对 LMX2571使用 FSK 位模式。 手册中有一条关于寄存器24中 FSK_EN 位的声明:"在所有 FSK 运行模式下启用 FSK 运行。 这种情况

位被置位、小数分母 DEN 应为零。" 我们无法使用 den=0、因为我们使用较大的频率偏差360kHz。 使用 DEN 而不是零是否安全?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    设置 DEN=0是为了确保您可以获得偏差的正负信号。 您可以将 DEN 设置为不等于0、具体取决于您的配置、您可能会得到正号、但不会得到负号偏差。  

    此外、360kHz 偏差看起来非常大、除非 FPD 很小、否则可能无法实现该偏差量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel。