This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:最大采样率 FSK I2S

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878725/lmx2571-max-sampling-rate-fsk-i2s

器件型号:LMX2571

您好!

我将 FSK I2S 用于 LMX2571。 如果使用过采样 FSK 调制、可实现的最大采样率是多少?  换句话说、FSK 调制器的惯性是多少?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    从理论上讲、这受最大值的限制 I2S 时钟速率、即100MHz。   

    然而、对于所选的采样率、有几个考虑因素。 例如、环路滤波器带宽和杂散。

    以下应用手册有一些建议。

    www.ti.com/.../SNAA309

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel。