This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208EVM:LMK04208保存配置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04208EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872616/lmk04208evm-lmk04208-save-the-configuration

器件型号:LMK04208EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

 

   我使用 LMK04208EVM 进行测试,也使用 TICS Pro 和 USB2ANY。

   我发现我无法存储配置。 如果我 再次关闭电源并打开电源,则所有配置复位。

   我应该怎么做?

   谢谢!

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正常情况、因为可编程寄存器在下电上电时将复位为默认值。

    如果您将配置文件 *。TCS 保存到计算机、 则可以在使用 TICS Pro GUI 进行备份时重新加载。

    此致、