This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:热管理-封装顶部的热凸台触点

Guru**** 2832565 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872944/lmx2581e-thermal-management---thermal-boss-contact-on-top-of-the-package

器件型号:LMX2581E

您好!

在我的系统中、安装了 Hass LMX2581E 的板是夹层板、因此我计划在 LMX2581E 封装顶部连接铝热凸台、以将热量传递到外翻盖板。 问题如果我们将直接接触的铝金属放在 LMX2581E 的顶部、性能是否有任何变化?

如果不建议使用铝凸台材料直接接触 LMX2581E 封装顶部、我们可以在 LMX2581E 和铝凸台之间留有一些间隙、但在两者之间填充了一些滤波器材料。 如果是这种情况、那么 LMX2581E  封装顶部与铝质凸台材料之间的最小距离是多少? 请提供建议吗?

谢谢你。

Youngho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngho、

    我们以前从未尝试过、但我想不会有任何问题。