This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:零延迟时钟缓冲器解决方案?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, LMK00334, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872671/cdcm9102-zero-delay-clock-buffer-solution

器件型号:CDCM9102
主题中讨论的其他器件: LMK00334CDCE6214-Q1

大家好、团队、

我正在寻找具有适用于 PCIe 的双路 HCSL 输出的零延迟时钟缓冲器件。
我可以找到时钟发生器 CDCM9102、但我想知道是否还有任何良好的时钟缓冲器器件。
您能就可用选项提供建议吗?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    我无法找到具有零延迟模式的 HCSL 缓冲器。 CDCM9102似乎也不支持零延迟模式。 对于非零延迟模式 HCSL 缓冲器、建议使用 LMK00334。 否则、CDCE6214-Q1支持零延迟模式和 HCSL 输出。

    此致、
    Hao