This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:LVDS 输出

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/891926/cdci6214-lvds-output

器件型号:CDCI6214

您好、专家、

客户将 Y4设置为 LVDS100MHz 并检查了客户电路板上的波形。
振幅大约为0.7V、如下所示。

客户在 Y4P 和 Y4N 线路上使用0.1μF μ F 陶瓷电容器进行交流耦合。

数据表描述了最大振幅(直流耦合 ) 0.45V。 您能告诉我们为什么会超过该值吗?

(差分探头)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    首先、请确保 P 和 N 沟道两端有100欧姆电阻、或两者都有50欧姆电阻接地。 如果振幅仍然过高、请减小 CHX_LVDS_cmtrim_inc (R59[12:11])和/或增大 CHX_LVDS_cmtrim_dec (R59[10:9])。 前一个寄存器增加 LVDS 振幅、后一个寄存器减少它。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San

    感谢您的评论。

    客户在 P 和 N 通道之间使用100欧姆电阻器。

    此外、客户 使用 0.1uF 交流耦合。 没问题吗?   

    现在、CHX_LVDS_cmtrim_inc (R59[12:11])设置为00。

    客户将尝试 增大 CHX_LVDS_cmtrim_dec (R59[10:9])。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    您对以下内容有什么意见吗?

    >客户 正在使用 0.1uF 交流耦合器。 没问题吗?   

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    此外、客户尝试 增大 CHX_LVDS_cmtrim_dec (R59[10:9])。

    但是、LVDS 输出幅值不会提高。

    请提供建议。

    此外、您能否在下面为我提供您的意见?

    >>客户 使用 的交流耦合电容为0.1uF。 没问题吗?   

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    是的、交流耦合 LVDS 正常。 这可能是测量问题。 请检查客户是否使用了不具有内部放大功能的无源探头。 此外、请确保已启用100欧姆内部电阻器。

    此致、
    Hao