This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:初始化和编程序列

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870915/cdce62005-initialization-and-programming-sequence

器件型号:CDCE62005

您好!

我们对 CDCE62005的编程序列感到困惑。 能否给我们提供 CDCE62005的确切编程顺序?

我们准备了一个代码、该代码有效、但仅当我们在配置9个寄存器之前使用寄存器6的位22和26强制进行加电校准时才有效

此外、对所有9个寄存器进行 SPI 编程后、CDCE62005仅在通过断电引脚进行下电上电时生成输出、否则不会生成输出。

这种情况相当混乱。 请为我们提供正确的顺序。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快就会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 切换掉电引脚会将 EEPROM 内容加载到 RAM 中。 因此、如果在切换掉电引脚后仅观察到有效输出、则意味着写入器件的配置无效、您看到的输出只是默认 EEPROM。

    为了进行调试、在为器件加电后、请首先读回所有寄存器、然后查看它是否与表39中的 EEPROM 默认值保持一致。

    然后通过寄存器禁用输出、并查看该位是否正常工作。

    这两个步骤是完整性检查、以查看 SPI 读取/写入函数是否正常。 如果 SPI 通信没有任何问题、则下一步是检查寄存器内容的正确性。 为此、请从 CDCE62005 GUI 软件开始。 从 GUI 配置器件后、您可以从中导出寄存器值。

    此致、
    Hao