This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25412690EVAL:PLL 的射频输出布线要求

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878593/lmx25412690eval-rf-output-trace-routing-requirement-of-pll

器件型号:LMX25412690EVAL

您好!

我们将使用 PLL 部件 LMX2541SQ2690E/NOPB 来生成1350Mhz 时钟。

请确认射频输出(引脚编号36)必须作为 CPWG 传输线路或正常的50 Ω 迹线布线。

此外、如果可能、请共享链接以下载 PLL EVB 的评估板光绘文件。

此致、

INBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、英巴、

    该器件对 μ 50Ω 跟踪没有要求。 您可以选择使用 μ µstrip、CPWG 或 CPW。  

    我担心光绘文件在 TI.com 中不可用。