请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 主题中讨论的其他器件: CODELOADER
尊敬的先生/女士:
我需要帮助以以下配置生成 LMK03318寄存器设置:
输入引脚 | 输入频率 | 输入类型 | 源 |
PRIREF | 10MHz | LVCMOS | TCXO |
SECREF | 10MHz | LVPECL | BNC 输入 |
输出引脚 | 输出频率 | 输出类型 | 时钟目标 |
OUT0 | 250MHz | LVDS | FPGA |
OUT1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
OUT2 | 40MHz | LVDS | FMC (ADC 板) |
OUT3 | 不适用 | LVDS | 不适用 |
OUT4 | 40MHz | LVDS | FMC (DAC 板) |
输出5. | 250MHz | LVDS | GTH 高速接头时钟 |
OUT6 | 50MHz | LVDS | GTH 高速接头 Sysref |
OUT7. | 10MHz | BNC 输出 |
我使用了 Codeloader 并根据以下内容进行设置、但我遇到了无法获得40MHz 输出的问题。(只能获得41.66Mhz)
对于上图、红色输出是否为错误???
此致、
公里/小时