This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:帮助生成 LMK03318的寄存器设置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CODELOADER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/892585/lmk03318-help-to-generate-the-register-setting-for-lmk03318

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

尊敬的先生/女士:

我需要帮助以以下配置生成 LMK03318寄存器设置:

输入引脚 输入频率 输入类型
PRIREF 10MHz LVCMOS TCXO
SECREF 10MHz LVPECL BNC 输入
输出引脚 输出频率 输出类型 时钟目标
OUT0 250MHz LVDS FPGA
OUT1 不适用 不适用 不适用
OUT2 40MHz LVDS FMC (ADC 板)
OUT3 不适用 LVDS 不适用
OUT4 40MHz LVDS FMC (DAC 板)
输出5. 250MHz LVDS GTH 高速接头时钟
OUT6 50MHz LVDS GTH 高速接头 Sysref
OUT7. 10MHz BNC 输出

我使用了 Codeloader 并根据以下内容进行设置、但我遇到了无法获得40MHz 输出的问题。(只能获得41.66Mhz)

对于上图、红色输出是否为错误???

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    请下载 Ticspro、选择器件并使用向导页面。 它非常简单明了。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    如果客户将 TCXO 连接到 PRIREF 是正确的、您是否可以根据显示的表格进行评论? 或者、它们应该将这个连接到 SECREF、因为中的皮尔斯振荡器位于 SECREF 中?

    e2e.ti.com/.../LMK03318_5F00_reg.txt

    我已经生成了、但无法根据需要获得准确的40MHz。  您是否能够建议是否有方法生成精确的40MHz?  

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    Ticspro 中的向导页面可帮助您快速创建频率计划:

    我还在连接.TCS 配置(在 Ticspro 中、转至文件->加载) e2e.ti.com/.../7506.LMK03318.zip

    此致、
    Hao