This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:抗噪性和电容限制

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878432/lmc555-noise-immunity-and-capacitor-limitation

器件型号:LMC555

你(们)好

 

用于配置延迟时间的电容器对冷凝器类型有任何限制?

 

客户正在考虑抗噪性。

您能不能建议客户注意或遇到问题时提供任何意见?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki-San、

    首选 NP0/G0G 电容器、因为它们具有非常低的温度漂移、电压调制和老化漂移。 但是、可以使用任何电容器。 控制引脚电容器有助于滤除电源电压上的噪声。 请务必使用推荐的电源旁路电容器。 噪声往往会增加输出脉冲抖动。  

    现在是否出现任何特定问题?