This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:LMK00105:原理图供查看

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870179/lmk00105-lmk00105-schematics-for-review

器件型号:LMK00105

大家好、

请帮助我查看 LMK00105的原理图。

我们的目标应用如下所示、

我们有一个来自 GPS 接收器的1PPS LVTTL (3.3V)信号、我们希望将此1PPS 信号拆分为2个 LVCMOS 1.8V 和1个 LVCOMS 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议如数据表图7所示连接输入、换句话说、请使用分压器在引脚21的输入共模电平上对引脚20施加直流偏置。

    否则、原理图看起来不错。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的支持。

    我已经通过这种方式连接、RB1仅为3K、RB2仅为1K。 请再次检查、并告诉我是否有任何需要更改。

    此致

    Mufeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mufeed、

    感谢您的指出、我在最初的评论中没有注意到这一点。 原理图看起来不错。

    此致、
    通道