This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595支持单端时钟输入?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872296/lmx2595-lmx2595-supports-single-ended-clock-input

器件型号:LMX2595

LMX2595数据表显示它支持单端时钟输入、但未提供有关如何实现该功能的详细信息。 我是否可以 通过电容器将 OSCinM 引脚9端接至 GND?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果驱动单端而不使用 OSCinM、则建议仍然使用交流耦合电容器和50欧姆至 GND 端接 、以保持更好的共模平衡。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Liam、我假设您希望50欧姆电阻器与电容器并联、而串联 RC 与 GND 不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    串联而不是并联。 换句话说、通过50Ω Ω 电阻器将_M 引脚与 GND 进行交流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的支持!