This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:在写入控制寄存器之前禁用输出信号

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/871773/lmx2592-anyway-to-disable-output-signals-before-writing-the-control-registers

器件型号:LMX2592

我对 LMX2592数据表有点困惑。 我的问题是、器件复位后立即从时钟输出驱动什么。 在本例中、OSC IN 输入由50MHz LVDS 信号驱动。

通过读取 LMX2592数据表中显示的默认值、我预计输出 A 将在输出 B 信号断电时输出功率级别为15的信号。 是这样吗? 我缺少什么吗?

在写入所有寄存器之前、是否可以得到无信号输出?

谢谢、

Doug Bailey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    器件默认启用 OUTA、器件复位后、OUTA 将输出分频的 VCO 信号。 我们不能做任何事情来改变这个特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的假设是 OUTB 将断电、如数据表中所示。对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。