This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555电路连接

Guru**** 2912250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878109/lm555-lm555-circuit-connections

器件型号:LM555

Ronald Michallick、善意地提供了 RA、RB 和 C 的值。他还确认不需要电阻 RL、也不需要与它们互连的链接。

是否有人可以确认下面列出的电路是否正确?

我将不胜感激。

谢谢你。

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    根据上一个线程中的原理图、上面显示的电路似乎已正确连接。

    但是、我不熟悉使用圆角边线进行布线的设计。  通常、我们使用45度和90度的角度。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    您是否确定可以在该封装中获得470uF 电容器(需要额定电压超过10V)?  

    数据表建议向电源引脚(+15V)添加旁路电容

    0.1uF 旁路陶瓷电容器
    1uF 电解旁路电容器

    使用数据表中的方程式,结果如下。

    TMUX 需要小于0.8V 的 VIL、LM555可以满足该需求。

    TMUX 需要大于2V 的 VIH、LM555可以满足该需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们的电路不仅仅涉及电力输送。 这是关于能源的运输任务、因此其结构与"自然"结构生物体的结构非常相似。

    希望我能帮助您理解。

    感谢您的观察。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    今天早上五点、我终于完成了电路、直到现在为止还没有机会检查电阻器或电容器的可用性。


    此 SM 版本是否正常? 如果是、我将调整电路:


    Vishay 钽电容器470μF 10V 直流 MnO2固体±10%容差 TR3系列


    请理解、我对逻辑门的最小和最大输入高电压没有详尽的了解。 因此、我能否询问是否需要在将电路连接到 TMUX 之前对其进行修改?

     

    非常感谢。

    Christopher

    PS 完成后、我将发布修正后的电路、谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    我已经多次说过这个、但我将再次说。 LM555引脚3可直接连接到 TMUX、而无需任何其他组件。  

    LM555低电平输出将接近0V。 此电平有效(小于0.8V)。 LM555高电平输出将约为14V。 此电平有效(大于2V、但小于或等于 VCC、15V)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    很抱歉、我让您对我感到愤怒。

    Christopher