This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:lmk05028 EVM 问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870357/lmk05028evm-lmk05028-evm-problems

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

大家好、
我们在 ZTE 的频谱分析仪项目发现了一些 LMK05028问题。
问题1:
将10MHz ref0输入信号更改为10.1MHz 10秒。 将 ref0输入改回10MHz。 我们发现 DPLL 无法锁定到10MHz,并且无法长时间锁定。
我被告知 TI 已在 TI 实验室中解决了此问题,但无法生成 TCS 文件。 请向我发送工作配置的原始数据。
问题2:
LMK05028的 REF0和 REF1之间的隔离不良。 REF1为10.00001M、REF0为10M。 我们可以在输出端看到10.00001M 杂散、当关闭 Ref1 (-100dBm)时、杂散消失。 看起来、REF1与多路复用器中的 REF0耦合。 我们希望关闭 REF1并保持 REF0打开。

PS:lmk05x28EVM SV601311-001 (REV A1)+ TICS Pro v1.6.10.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于问题1、您能否尝试执行以下寄存器写入操作:

    R205:0x00CD03

    R195:0x00C348

    R198:0x00C648

    R208:0x00D042

    R211:0x00D342