This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:LVPECL 至 LVDS

Guru**** 2379250 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870502/cdclvp1102-lvpecl-to-lvds

器件型号:CDCLVP1102

大家好、

我的客户希望使用 CDCLVP1102、接收器侧的接口是 LVDS。 我们提到了应用程序。  SCAA059C 中用于 LVPECL 到 LVDS 连接的说明(图5)、并找到了两个问题。 请团队评论。

http://www.ti.com/lit/an/scaa059c/scaa059c.pdf

1.只有接收器的负引脚有偏置电阻器,正引脚是否接近它?

2、LVDS 共模电压为1.2V、对吧? 为什么偏置电阻器将其转换为1.65V?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    A1。 反相输入引脚不需要外部偏置。 100 Ω 终端电阻器也会向反相输入施加直流偏置。

    A2、使用 Rtop = 8.7K 且 Rbottom = 5K 的偏置电阻器、以从3.3V 电源轨实现1.2V 偏置。 如果您需要将摆幅从600mV 衰减到~350mV、则可以在 LVPECL 驱动器的150 Ω 偏置电阻器之后的传输线路之前添加70 Ω 串联电阻器。

    此致、
    通道