This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:TI 时钟驱动器和接收器之间的 HCSL 直流耦合

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870577/lmk00101-hcsl-dc-coupling-between-ti-clock-driver-and-receiver

器件型号:LMK00101
主题中讨论的其他器件:LMK05318

我想知道 LMK05318 (OUT7)的输出是否可以设置为 HCSL 模式、并通过直流耦合和 P 和 N 信号接地50欧姆外部终端发送到 LMK00101的输入。 LMK00101数据表指示其输入支持 HCSL、但没有更多有关使用此差分信令方法(例如交流或直流耦合)的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMK05318可在 OUT7上设置为 HCSL、以发送到 LMK00101的输入端。

    LMK05318 HCSL 输出具有可编程的内部50 Ω 接地端接、如果接收器侧不提供端接、则可启用该功能。

    如果内部端接被禁用、驱动器侧(源端接)或者接收器侧(负载端接)上需要在 P 和 N 上连接到接地端的外部50 Ω 电阻。

    这是一个显示如何建立连接的图。 在这种情况下、接收器将是 LMK00101

    此致、

    Adam