Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, DAC38RF82, LMX2594EVM, DAC38RF82EVM, LMK04832
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82、 DAC38RF82EVM、 LMK04832
您好!
我们的产品使用 LMX2594作为 DAC38RF82的板载时钟源。 我们的一位客户报告了一个问题、即当使用 LMX2594的小数部分(例如、5529.6MHz 的采样率)时、DAC38RF82的 CW 音调输出具有显著抖动。 当使用外部时钟源(例如信号发生器)或未使用小数部分(例如3200MHz 的采样率)时、此问题就会消失。
是否需要此行为? LMX2594中是否有任何可用于改善输出抖动的软件设置?
我可以附加测试中的一些图和寄存器设置、如果它有助于您的分析。 我还准备了 LMX2594EVM 和 DAC38RF82EVM、以防您希望使用它们而不是我们的电路板进行实验。
谢谢、
Ayush