This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594 FMCW 模式?

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/871118/lmx2594-fmcw-mode

主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2572

lmx2594频率合成器能否生成 FMCW? 为什么芯片数据显示信号之间存在间隔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果频率斜升(或频率扫描)范围约为100MHz、则 LMX 支持线性斜升-即所谓的 FMCW。

    但是、如果斜坡范围非常大、则 VCO 将需要一些时间自行校准到正确的频率、因此频率斜坡变为阶梯斜坡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、这对我非常有帮助。 请告诉我校准时间的范围、以及如果我使用大于100MHz 的频段、如何在混合后对信号进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果在频率斜升期间需要 VCO 校准、我们将其称为自动斜升。

    在数据表中、表16概述了自动斜坡所需的所有寄存器、部分中提供了一个示例  7.3.13.1.1

    您还可以阅读 LMX2572数据表 第8.1.7.2节、了解有关频率斜升操作的更多详细信息。