This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:数据表增强功能

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877625/lmx2595-datasheet-enhancements

器件型号:LMX2595

以下是下一个数据表修订版本的一些项目:

在表24和图45中、R40和 R41分别列为[31:16]和[15:0]。 将这些调用为 MASK_SEED[31:16]和 MASK_SEED[15:0]将与用于其他寄存器变量的命名约定更一致。

R31[14]在表24和表50中被标识为 CHDIV_DIV2、但在表34中被标记为 SEG1_EN。 查看修订历史记录、可以看到该信号在所有位置都应为 SEG1_EN。

第7.6.3段表示 R13是电荷泵寄存器,但我看不到 R13中与电荷泵电流相关的任何变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您指出这些错误、我已将其记录在案、并将在下一个数据表修订版中进行修复。