This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:5分钟等时计时器开关。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3886, TMUX6119, LM555, CD4024B, TPA3116D2, UAF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/876991/lm555-5-minute-equal-duration-timer-switch

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件:LM3886TMUX6119CD4024BTPA3116D2UAF42.

我正在设计一个电路、作为我研究克服癌症的替代策略的一部分。 该设计包含两个振荡电路(已使用可编程晶体和纹波计数器设计)、可在典型的1.58伏直流输出下产生主频率和较低的谐波。 然后、这些信号通过 UAF42:带通滤波 器转换为正弦波、 Kai klaas69为我精心设计了正弦波。 然后、输出将通过 LM3886放大器达到175至200欧姆的阻抗。

 

目的是以5分钟的间隔从一个频率连续切换到另一个频率。 我建议使用并联+/- 15V 电源持续为带通滤波器供电。 两个振荡器电路通过由非稳态 LM555电路控制的 TMUX6119开关组合以5分钟的间隔打开。 LM555的输出将进入 TMUX6119上的 SEL PIN8、15伏+电源将进入 D Pin6、 低频电路的15伏+输出将连接到 SB Pin5、而高频电路的15伏+输出将连接到 SA 引脚8。

 

由于我对电子产品的了解非常有限、如果能够评估 LM555的 Ra Rb 和 RL 值、我将不胜感激。 我还假设 LM555的输出位于引脚3?

 

非常非常感谢。

 

CJJ

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CCJ、

    一个振荡器为5分钟、另一个振荡器为5分钟、然后无限重复该过程?

    5分钟= 300秒;因此300 = 0.693 * Rb * C; Rb = 921k、C = 470uF (是一个选项)、 RA 需要比 Rb 更小、例如可以是4.7K。 RL 是可选的、在这种情况下不需要。

    我假设5分钟的周期选择是任意的、因此电容器的容差不是很关键。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    非常感谢!

    当您说两个电阻 RL 是可选的时、PIN8、Pin3和 Grnd 之间的链路会发生什么情况?

    我再次表示衷心感谢、

    Christopher

    PS 是的、五分钟时间并不重要。 如果我想调节时序、能否用1k Ω 至2k Ω 的多转电位计替换 RA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    引脚3无需 RL 电阻即可驱动低电平和高电平。 请参阅数据表 VOL 和 VOH 规格。

    对于多转位电位器调节、将 POT 与 RB 串联;您可以使 POT 1M 欧姆、RB 422k。 这将允许广泛的时间周期。 然而、调优非常慢的时钟将是一项乏味且耗时的任务。

    基本设计有一个有趣的副作用。 在初始上电时、(输出引脚3)的第一个值为高电平、这个高电平时间比 随后的低电平和高电平时间(5分钟)长58%(7.9分钟)。 原因是、计时电容器在第一个高电平时间从0V 开始、在每隔一个高电平时间从1/3 VCC 开始。

    如果这种较长的高电平时间是一个问题、或者您需要一种方法来重置计时器、那么我可以提供一个更复杂的计时器电路来解决这一问题。 另一种选择是使用 CD4024B 等计数器将 LM555输出除以128。 这样、计时器可以以4.69Hz 的频率运行、这比10分钟时钟(每个输出状态5分钟)更容易调优。 第一个较长的 LM555高输出效应将显著降低(减少64:1)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:


    毫无疑问、您会发现、这一完整的回路是为了帮助癌症患者自我修复、因此一旦打开、很可能会保持开启状态。

    虽然,我建议我可能希望调整5分钟的时间间隔,但现在这是一个不太可能的情况。

    最重要的标准是可靠性、如果您认为您有一个更稳定、更准确和更可靠的电路可以实现这些目标、我将衷心感谢您的善意指导。


    再次感谢您。



    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    简单的定时器电路将运行此开关、这是因为定时器应该保持打开并且5分钟周期值没有已知的意义。 输出将定期变化、因此这两种模式都可以交替使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    我确定我之前已经询问过这个问题、但如果不需要 RL、我是否仍然需要在引脚8、3和1之间连接到地?

    非常感谢。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需互连。 只需将引脚3连接到模拟开关 IC 上的选择引脚即可。 接地端接地。 VCC+可以使用与模拟开关相同的正电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:


    非常感谢您的澄清。


    我非常清楚,所提供的建议,虽然用意良好,但往往不重视你善意地给予我的细节。
    因此,我不想让你认为,我不是真正感激的,因为你慷慨地给予了我的关注。 非常感谢!


    我的频率生成电路非常简单、它采用了电压降低至3.3伏的可编程 Epson Crystal - Q33519E000002 SG-8003CE 和 NExperia 74HC4060D、652 14级二进制计数器、在所需频率下输出+1.58伏直流电压。


    最初、这触发了一个 N 通道 MOSFET、9.7A、100V、3引脚 D2PAK Infineon IRF520NSTRLPBF、使1.58V 频率脉冲能够重构回脉冲0伏接地。


    但是、如果我假设较高的电压输出会在线路上产生纹波、这是正确的、您能不能建议比我当前用于触发+15V 电源的替代 Panasonic 250 mA SPNO 固态继电器、PCB 安装、PhotoMOS 更好。 我发现它非常容易受到短路等影响 在 HM 女王签署我的设备融资之前、我的原型是由我手工制作的。


    那么、还有 LM4766T 放大器的问题、由于这是一款旧器件、我是否更愿意使用 TPA3116D2系列中的一款现代放大器?


    最后、当我开始为其他组件准备电路时、类似于为 UAF42准备的电路时、TMUX6119的这个连接是否正确、如下所附?


    我再次感谢您提供的这种详细的建议。


    Christopher