This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:如果可以、您可以帮助我查看 LMX2491 SCH 吗?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870035/lmx2491-could-you-help-me-review-the-lmx2491-sch-if-it-is-ok

器件型号:LMX2491

大家好、

如果可以、可以帮助我查看以下 LMX2491 SCH 吗?

在数据表中、我在 LMX2491的 OSCin 引脚中锯切一个68Ω Ω 的下拉电阻。   68Ω Ω 电阻的影响是什么? 为什么  68Ω Ω 电阻而不是50Ω Ω 电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    如果 Y2是削波正弦 TCXO、则无法组装 R30、因为这种 TCXO 无法驱动50Ω Ω 负载。  

    如果 VCO 需要5V 调谐电压、则引脚22应连接至5V 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在雷达中使用的客户使用 PLL 和 VCO 实现26MHz 至24GHz 的输出。

    还有一个问题、CPout 为什么需要向 Fin 引脚提供反馈? 应向 FIN 引脚提供来自 VCO 输出的反馈。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    CPout 应连接到环路滤波器、然后连接 VCO。 在图中、左上角的符号表示一个 VCO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    下面是我的方框图。

    你认为这有道理吗?

    下面输入的 LM2491的 M、N 分频器和增益值如何?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    最大 增益仅为31、47不正确。

    其他看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    如果最大 增益为 olny 31。 我无法获得2.4GHz 输出。 我只得到了不能满足客户要求的1612Mhz (31*52)。

    你有其他建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    公式为:

    OSCin * M/R =相位检测器频率= Fin / N

    增益=电荷泵增益=电荷泵的电流设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Noel,

    我了解"OSCin * M/R =相位检测器频率= Fin / N"

    那么   、增益、相位检测器频率和 Cout 频率之间的等式是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    CPout 是电流信号、而不是频率信号。 电流由电荷泵增益设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    了解。  

    那么、我设置增益= 31、最大值、这对于我们的应用来说是可以的、对吧?

    如果我设置 增益= 1、会发生什么情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    PLL 的应用需要环路滤波器设计。 设计要求由系统和用户决定。 几个 PLL 参数将影响设计、其中电荷泵增益就是其中之一。  

    我们有一个离线设计工具来帮助设计环路滤波器、请客户下载并使用它。 该工具称为 PLLatinum Sim。