This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:Vdd1.8V 时的 TR/TF

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877024/lmk1c1104-tr-tf-at-vdd1-8v

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其他器件: LMK1C1102

您好、支持团队、

根据 LMK1C1104数据表、tRISE-FALL 定义为 Vdd=2.5V 和5pF 时为0.8ns (最大值)。
您能告诉我 Vdd=1.8V 和25pF 时的 thetRISE-fall 吗?

双通道缓冲器 LMK1C1102对我们来说就足够了。 请告诉我它的封装类型和尺寸。

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    我们将获取请求的测量结果并返回给您。

    有关此器件或其他路线图缓冲技术的信息、请发送电子邮件至 cts_buffer_flex@list.ti.com

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    我们将在156.25MHz 下采集此测量值。 如果您喜欢不同的频率、请告诉我。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    如承诺的那样、随附的是测量值。 您可以看到、在25pF 重负载下、输出变为锯齿形。

    此致、
    通道