This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:更快的压摆率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877479/cdclvc1104-faster-slew-rate

器件型号:CDCLVC1104

您好!

 

我的客户使用 CDCLVC1104构建了一个板、他们现在正在对其进行评估。
然后、他们发现到 CLKIN 引脚的输入信号的压摆率大约为4.7V/ns、这不在下图中的数据表建议范围内。
它比数据表建议速度快一点。

我可以理解、较低的压摆率可能会导致某些问题、但较高的压摆率可能会出现什么问题?
由于他们的开发日程安排很紧,他们不想修改开发板。 那么、您能否为我们提供有关此规格违规的一些意见?

 
此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如果压摆率大于4V/ns、我预计不会出现任何问题

    此致、
    通道