This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:使用 CodeLoader 进行编程、无需使用 usb2any

Guru**** 2943100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, LMK61E2, CODELOADER, LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/871703/lmk61e2evm-programming-with-codeloader-without-usb2any

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件:CODELOADERLMK61E0MLMK61E2

你好

我们是否可以请求确认 CodeLoader 是否 可以  通过该 EVM 的板载 USB 转 I2C 连接来与 LMK61E2EVM 配合使用?

   LMK61E2EVM 的用户指南 似乎没有提到 CodeLoader 及其如何连接到 EVM、但 LMK61E2的数据表显示  该 EVM 可通过 CodeLoader 进行编程

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    与我的同事进行了核对、我们建议使用 TICS Pro、因为我们不再支持 CodeLoader。

    在 TICS Pro 的菜单栏中->选择"器件"->"振荡器"->"LMK61E0M"。  

    LMK61E0M 和 LMK61E2几乎100%软件兼容。