This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:需要精确的 IBIS 模型

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877093/cdcm7005-sp-exact-ibis-model-is-required

器件型号:CDCM7005-SP

我们正在使用 CDCM7005MHFG-V 时钟合成器、我们需要用于 SI 的 IBIS 模型、但在 TI 网站上有3种不同的 IBIS 模型可供使用、因此我们非常建议使用哪种是 最新的 IBIS 模型。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    这三种模型在不同频率下建模:

    A 为1kHz;B 为200MHz;C 为2GHz。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。