This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:CDCE62005编程序列(寄存器顺序)

Guru**** 2767965 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/891650/cdce62005-cdce62005-programming-sequence-registers-order

器件型号:CDCE62005

你好

1. CDCE62005寄存器是否需要按任何特定顺序进行编程?

2.在数据表中"表39. 寄存器和默认设置"未指定 REG0008的初始(默认)内容

  寄存器#8位的默认值是什么。 是否在 SLEEP#= 1、SYNC#= 1时唤醒 SYNC 和 SLEEP 值

  

此致、非常感谢

Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amos、

    通常、我们建议从最低值寄存器到最高值寄存器进行编程。

    2.请给我额外的时间与我的团队确认详细信息。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amos、

    您的假设正确无误。 位7和8、SLEEP'和 SYNC'位默认设置为1。

    希望这些信息能帮助您完成设计。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam

    我非常感谢您的努力以及专注和确定的答案。

    在设计过程中有如此多的不确定性(如果您仔细认真地思考)、一个好的答案是有一点缓解。

    此致、再次感谢

    Amos