This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:同时使用双路输出(RFoutA 和 RFoutB)

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/871127/lmx2595-using-dual-outputs-rfouta-and-rfoutb-simultaneously

器件型号:LMX2595

大家好、

我们有一个客户询问  有关 LO 引擎 LMX2595 20-GHz 同步的操作:

1) 1)是否可以同时使用不同的输出? 换句话说、RFoutA 和 RFoutB 是否可以同时打开? 您是否听说过过过热问题?
2) 2)如果问题1是可行的、那么两个输出的输出功率级别将如何受到影响? 是否会有超过3dB 的额外功率下降? 您是否有用于同步输出操作的输出功率数据?
3) 3)似乎只有一个用于可编程输出功率的控制信号。 这是否意味着无法独立控制两个输出放大器的增益(假设可变输出功率是由它们是 VGA 导致的)。
4) 4)为了确认、VCO 的频率范围是8-15GHz? 倍频器的频率范围是15-20 GHz?

如果您需要我们客户的更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    1、可以同时打开两个输出。

    2.在相同的功率设置下,两个输出的输出功率并不完全相同。 这是由于芯片布局和工艺变化所致。 遗憾的是、我们没有功率不平衡数据。  

    3.每个输出的输出功率可独立调节。 OUT_PWR 和 OUTB_PWR 设置其输出功率。

    VCO 频率为7.5GHz 至15GHz。 启用 VCO 倍频器后、输出频率高达20GHz。