This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:最大输入容差

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877260/lm555-maximum-input-tolerance

器件型号:LM555

大家好、

客户有兴趣了解 LM555封装中的内部分压器的输入容差。

我们是否在芯片级对此进行了测试?

感谢你的帮助

此致、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    LM555计时器数据表仅提到控制引脚(开路)电压。

    控制引脚的典型阻抗不在数据表中、但采样数据阻抗为3.3千欧。 我的估计是、这可能会变化高达20%

    控制引脚可被拉至接地和 VCC 之间的任何电压。