This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:LMX2581

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877015/lmx2581-lmx2581

器件型号:LMX2581

您好!

在我们当前的项目中、Lmx2581合成器通信线路基于 GPIO 切换和 NOP 延迟

对于接下来的项目、我们希望获得有关最佳沟通方法的建议

是否可以使用标准 SPI 收发器与 Lmx2581进行通信?

是否有任何基于 SPI 的通信线路的代码示例和/或文档?

TI 为 Lmx2581用户推荐的通信方法是什么?

此致、

Dotan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dotan、

    是的、MCU 的标准 SPI 接口可以与 LMX2581通信。 遗憾的是、我们没有任何示例代码。