This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:分离输入时钟

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/871175/cdce913-disapperring-input-clock

器件型号:CDCE913

您好!

我的客户正在评估 CDCE913、使用的不是 XTAL、而是外部时钟。

当外部时钟停止并重新启动时、CDCE913的 PLL 不会锁定。

对于这种情况、建议采用什么解决方法?

此致、
Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    遗憾的是、我没有找到可重新校准 VCO 的软复位位位位或 RESAL 位。 是否可以切换 PWDN 位、然后重写所有寄存器?

    此致、
    Hao