This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LMK00301 LVCMOS 输入图

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/891958/lmk00301-lmk00301-lvcmos-input-diagram

器件型号:LMK00301

尊敬的团队:

请帮助检查 LMK00301的以下 LVCOMS 输入图。 还提供了在客户电路板上测试的波形。  它与  数据表中的图(图25)不同。  客户正在进行兼容性设计、必须这样做。  

B&R

朱利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    添加 DC 耦合方案、请帮助检查。

    B&R

    朱利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lija、

          感谢您的联系。 为了帮助我快速入门、我有一些问题要问您:

    1) 1)工作频率是多少?

    2) 2) 2)您能否确认是否在客户电路板的实验中测量了波形? 是否有示波器的屏幕截图?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C A

    感谢你的帮助。

    让我们通过电子邮件进行交流。

    B&R

    朱利嘉