This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:驱动 DRVn 引脚的电流容量

Guru**** 2391795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/871200/tpl5111-driving-current-capacity-of-drvn-pin

器件型号:TPL5111

您好!

DRVn 引脚的驱动电流容量是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    根据数据表第6.6节、具有50pF 负载的 DRVn 引脚的上升时间为50ns。 根据 EC 表的测试条件、VDD = 2.5V。 对于20%至80%的上升时间、V = I/C * t、因此电流= 2.5*0.6 * 50e-12 / 50e-9 = 1.5mA。

    此致、
    Hao