This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:查找正确的解决方案

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870720/cdce6214-q1-find-the-correct-solution

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

尊敬的专家:

我们正在寻找合适的解决方案来替代5P49V60。

我想与您再次确认 CDCE6214-Q1是否是合适的解决方案。 如果您有更好且具有成本效益的解决方案、请同时告知我们。

规格:

-100MHz HCSL 输出*4.

Q 级

BTW、我们是否可以使用默认设置设计 CDCE6214? (在生产过程中无需老化)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的 CDCE6214-Q1是4x100MHz HCSL Q 级 PCIe 兼容应用的理想选择。 有两组出厂默认设置(EEPROM 的两页)。 PAGE 0支持具有25MHz 基准输入或 XTAL 的3.3V 4x100MHz HCSL。

    此致、
    Hao