This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODELOADER:是否可以对板载 USB 接口进行编程?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870959/codeloader-can-it-program-onboard-usb-interface

器件型号:CODELOADER
主题中讨论的其他器件:LMK61E2EVM、 USB2ANY

您好!  

它可以对板载 USB 接口进行编程吗?例如、我是否可以 在没有 USB2ANY 的情况下对 LMK61E2EVM 进行编程?

谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    否、需要 USB2ANY 来支持 I2C 接口。

    EVM 应附带 USB2ANY。